Sans halogène
Que sont les halogènes?
Les éléments tels que le fluor, le chlore, le brome et l'iode sont des halogènes et font partie du septième groupe principal du tableau périodique des éléments. On les trouve dans de nombreux composés chimiques, le chlore par exemple dans le chlorure de polyvinyle. Le PVC, comme on l'appelle en abrégé, est très durable, c'est pourquoi il est utilisé dans de nombreux produits techniques, notamment comme matériau d'isolation et de gaine dans les câbles. Le chlore et d'autres halogènes sont souvent ajoutés comme additifs pour améliorer le retardement de la flamme. Toutefois, cela a un prix. Les halogènes sont nocifs pour la santé. C'est pourquoi les plastiques qui ne contiennent pas d'halogènes sont de plus en plus utilisés pour les câbles.
Qu'est-ce qu'un câble sans halogène ?
Les câbles et fils sans halogène sont, comme leur nom l'indique, exempts d'halogènes dans la composition des matières plastiques. Les plastiques contenant de l'halogène se trahissent par les éléments chimiques de leur nom, comme le chlorure de polyvinyle, le caoutchouc chloroprène, le propylène fluoroéthylène, le caoutchouc fluoropolymère et d'autres encore.
Si vous voulez ou devez utiliser des câbles sans halogène, veillez à ce qu'ils soient fabriqués en matières plastiques telles que le caoutchouc de silicone, le polyuréthane, le polyéthylène, le polyamide, le polypropylène, les élastomères thermoplastiques (TPE) ou le caoutchouc éthylène-propylène-diène, entre autres. Ils ne contiennent pas de stabilisateurs dangereux pour la santé à base de métaux lourds ou de plastifiants et les additifs de protection contre les flammes sont inoffensifs pour l'environnement.
Comment appelle-t-on les câbles et fils sans halogène ?
Un câble ou un fil est sans halogène si aucun halogène tel que le chlore, le fluor ou le brome n'est utilisé dans le matériau d'isolation et de gaine du câble ou de la ligne. Les presse-étoupes, les systèmes de conduits, les connecteurs ou les gaines thermorétractables, comme le conduit de protection PROTECT HF de LAPP, peuvent également être fabriqués à partir de plastiques sans halogène et sont donc sans halogène. Si, par exemple, vous avez besoin de câbles sans halogène, vous devez donc rechercher les désignations suivantes sur les produits :
Plastiques contenant des halogènes | Plastiques sans halogène |
---|---|
|
|
Au fil du temps, plusieurs désignations commercialisables sont apparues dans l'industrie du câble en ce qui concerne le marquage des câbles et fils sans halogène. Selon le fabricant, vous rencontrerez donc des désignations pour les câbles sans halogène telles que :
Abréviations | Description |
---|---|
HFFR (Halogen Free, flame retardant) | Sans halogène, retardeur de flamme |
LSZH (ou LS0H) (Low smoke zero halogen) | Faible émission de fumée, sans halogène |
FRNC (Flame retardant non corrosive) | Retardeur de flamme, non-corrosif |
HF (Halogen free) | Sans halogene |
Les produits LAPP peuvent être identifiés par les lettres H dans la désignation du produit. C'est le cas, par exemple, de notre câble de commande ÖLFLEX CLASSIC 110 H ou, en général, des câbles à gaine NHXMH comme alternative sans halogène au câble d'installation en PVC NYM. Les presse-étoupes sans halogène sont identifiés par les lettres HF. Le presse-étoupe SKINTOP® ST-HF-M et la gaine thermorétractable SILVYN® sont fabriqués pour être ignifugés et auto-extinguibles, sans halogène et offrent un haut niveau de sécurité fonctionnelle.t.
Pourquoi les câbles sans halogène sont-ils importants pour la protection contre les incendies ?
Les halogènes peuvent être dangereux pour la santé. C'est notamment le cas lorsque des matières plastiques contenant des halogènes - surtout le PVC - brûlent. Si un incendie se déclare, des gaz hydrogénés sont libérés du plastique. Les halogènes se combinent avec l'eau, comme l'eau utilisée par les pompiers, mais aussi avec l'humidité des muqueuses, pour former des acides : le chlore se transforme en acide chlorhydrique, le fluor en acide fluorhydrique, très corrosif. En outre, un mélange de dioxine et d'autres produits chimiques hautement toxiques peut se former. S'ils pénètrent dans les voies respiratoires, ils peuvent les corroder et entraîner la mort par asphyxie. Même ceux qui survivent à l'incendie peuvent subir des dommages permanents à leur santé. C'est beaucoup moins le cas avec les câbles sans halogène.
Pour une protection globale contre le feu, les câbles doivent également être ignifuges et présenter une faible émission de fumée. La protection contre les flammes retarde la prise de feu et la propagation de la flamme et favorise l'auto-extinction. Les fabricants sont ici confrontés à un dilemme, car le chlore et le brome sont de très bons retardateurs de flamme et sont donc souvent ajoutés aux plastiques des câbles. Cependant, en raison des risques sanitaires mentionnés, cette pratique est controversée et n'est autorisée que si aucune personne n'est mise en danger. C'est pourquoi LAPP utilise des matériaux qui présentent un haut degré de retardement des flammes tout en se passant d'halogènes.
Quel est l'avantage des câbles et fils sans halogène ?

Représentation ETHERLINE® FIRE Industrial Ethernet avec résistance et tenue au feu
Si les câbles sans halogène sont fortement chauffés ou brûlent, ils forment beaucoup moins d'acides ou de gaz corrosifs dangereux pour la santé. Les câbles de commande ÖLFLEX® ou les câbles de données des marques UNITRONIC® et ETHERLINE® sont particulièrement adaptés à une utilisation dans les bâtiments publics, les moyens de transport ou, d'une manière générale, là où un niveau élevé de dommages corporels / animaux ou matériels peut se produire en cas d'incendie. Ils ont une faible densité de gaz de fumée, développent donc moins de fumée et permettent aux personnes coincées de trouver plus facilement les voies d'évacuation.
Si vous avez besoin d'un "câble NYM sans halogène", utilisez nos câbles à gaine NHXMH - les alternatives sans halogène aux câbles NYM contenant des halogènes disponibles dans le commerce. Pour notre câble de commande ÖLFLEX® Classic 110, il existe les alternatives sans halogène ÖLFLEX® Classic 110 H ou ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.
Il est particulièrement judicieux d'utiliser des câbles sans halogène si l'on veut garantir la plus longue intégrité fonctionnelle possible en cas d'incendie. Cela est important, par exemple, dans les bâtiments où les caméras de surveillance doivent fournir des images de la source du feu en cas d'incendie. Le câble de données à haut débit ETHERLINE® FIRE de LAPP transmet les données à plein régime même après deux heures dans les flammes.
Exigences normatives pour les câbles, fils et connecteurs sans halogène
Un câble ou une ligne sans halogène conforme aux normes et standards en vigueur n'est pas nécessairement totalement exempt d'halogènes. Afin de désigner un câble comme étant sans halogène au sens des exigences normatives, certaines valeurs ne doivent pas être dépassées.
Câbles sans halogène, fils selon IEC 60754-1 ou DIN EN 60754-1
En bref, cette partie de la norme spécifie l'équipement d'essai ainsi que la procédure de détermination de la quantité de gaz acide halogéné produit lors de la combustion des matériaux des câbles et des fils isolés.
Les câbles et conducteurs LAPP désignés comme étant sans halogène selon la norme IEC 60754-1 donnent donc à l'utilisateur l'assurance que le matériau testé ne dépasse pas une teneur en acide halogène de 5 mg/g.
Câbles et conducteurs sans halogène selon la norme IEC 60754-2 ou DIN EN 60754-2
La norme DIN EN 60754 décrit dans la partie 2 la détermination de l'acidité en mesurant la valeur du pH ainsi que la conductivité.
Pour vous, en tant qu'utilisateur, cela signifie que nos câbles et conducteurs sans halogène sont conformes à la norme IEC 60754-2 et ne descendent pas en dessous d'une valeur de pH de 4,3. En outre, la valeur de conductivité déterminée pour nos câbles ne dépasse pas la valeur limite de 10 µS/mm.
Câbles et fils sans halogène selon la norme DIN EN 61034-2
Comme nous l'avons déjà mentionné dans les avantages des câbles et lignes sans halogène, la longue intégrité fonctionnelle ainsi que la vue dégagée sont souvent des aspects très importants en cas d'incendie. Cette dernière est déterminante, par exemple, pour l'évacuation des personnes dans les bâtiments, l'accessibilité pour les pompiers ou, par exemple, pour les systèmes de surveillance dans le cas d'analyses en aval de la cause de l'incendie.
La norme DIN EN 61034 spécifie la procédure de mesure de la densité de fumée des câbles et lignes en feu dans des conditions définies.
La densité de fumée des câbles et des lignes est exprimée en valeurs minimales de transmission de la lumière. Dans l'annexe A de la norme, les calculs pour la sécurité incendie peuvent en être tirés.
Dans l'annexe B, la norme DIN EN 61034-2 fait des recommandations pour les cas où il n'y a pas d'exigences dans d'autres normes. Dans cette annexe, une valeur de 60 % pour la transmission de la lumière est recommandée comme valeur minimale.
Les produits LAPP conformes à la norme DIN EN 61034 garantissent donc une transmission lumineuse d'au moins 60 % selon la procédure d'essai décrite.