Résistant aux UV-C

Le rayonnement UV-C s’avère également bénéfique dans le contrôle de la pandémie, car la désinfection par la lumière est rapide et efficace. Le renoncement complet aux nettoyants chimiques qui en résulte est également une solution écologique et efficace pour la décontamination dans de nombreux domaines d’application. En même temps, cependant, il est également dangereux pour les personnes et les matériaux.
Mais qu’est-ce que le rayonnement UV-C exactement, qu’est-ce qui le rend si dangereux et qu’est-ce que tout cela a à voir avec LAPP ?
Que signifie UVC ?
Le rayonnement UV-C est le nom d’un rayonnement ultraviolet (UV) particulièrement à haute énergie dans la gamme de longueurs d’onde de 100 à 280 nm (nanomètres). Comme le rayonnement UV-B avec une gamme de longueurs d’onde de 280 à 315 nm et le rayonnement UV-A avec une gamme de longueurs d’onde de 315 à 400 nm, il est généré par le soleil et est également le type de rayonnement solaire à ondes les plus courtes.
Type de rayonnement | Longueur d'onde |
---|---|
UV-A | 380-315 nm |
UV-B | 315-280 nm |
UV-C | 280-100 nm |
Alors que les rayons UV-A et UV-B naturels du soleil pénètrent à la surface de la Terre et sont principalement responsables des coups de soleil et du vieillissement prématuré de la peau, les rayons UV-C sont presque complètement absorbés par l’atmosphère terrestre. Les humains sont donc exposés à peu ou pas de rayons UV-C dans la nature. Heureusement, car avec la diminution de la longueur d’onde, le rayonnement UV augmente l’impact négatif sur la santé humaine.
Les UVC sont-ils nocifs pour la santé ?
Plus la longueur d’onde est courte, plus l’impact que le rayonnement UV peut avoir sur la santé humaine est important.
« Le rayonnement UV-C en tant que rayonnement solaire à ondes les plus courtes est donc très dangereux pour notre santé. »
Lorsque les humains ou les êtres vivants en général sont exposés à ce rayonnement, cela endommage nos yeux, la peau et même notre matériel génétique.
De plus, les rayons UV-C sont classés comme hautement cancérigènes. Mais non seulement cela, mais aussi une large gamme de matériaux ou la durabilité des matériaux souffre grandement du rayonnement UV-C.
Alors, pourquoi créons-nous artificiellement des rayons UV-C alors qu’ils nous nuisent de toute façon et que l’atmosphère terrestre nous en protège si efficacement?
Quels sont les avantages des UVC et où sont-ils utilisés ?
Comme c’est souvent le cas dans la vie, chaque pôle a un pôle opposé. Le rayonnement UV-C ne fait pas exception. D’une part, il est nocif pour la santé des humains et des animaux, mais en même temps, il peut être très efficace pour les protéger.
Les lampes UV-C sont utilisées depuis longtemps pour le traitement de l’eau ou la purification de l’air, par exemple dans les laboratoires ou les domaines médicaux et pharmaceutiques.
Pour la désinfection de l’eau, de l’air et des surfaces, ces lampes assurent la protection de notre santé. À cette fin, une longueur d’onde spécifique de rayonnement UV-C de 254 nm s’est avérée particulièrement efficace.
Les virus Corona peuvent également être tués par le rayonnement UV-C, c’est pourquoi il est utilisé très efficacement dans la lutte contre la pandémie de Covid 19 pour la désinfection. Les bandes transporteuses, les mains courantes d’escalator et même des wagons entiers, des cabines d’avion, des entrepôts, des salles d’opération et des salles de classe peuvent être décontaminés en quelques secondes, sans utiliser de produits chimiques nocifs. Une partie de cela est déjà active aujourd’hui, tandis que d’autres domaines sont encore dans les starting-blocks. Mais ce qui ne semble initialement que positif a aussi ses inconvénients.
Comment les UVC affectent-ils les matériaux?
Chacun de nous connaît les couleurs blanchies, à travers des magazines oubliés au soleil ou trop souvent du linge séché au soleil. Même après un court laps de temps jauni, poreux et terne, les meubles de jardin autrefois blancs en plastique sont une altération bien connue. Et cela « seulement » en raison de l’influence des rayons UV-A et UV-B, qui sont plus longs et donc moins agressifs que les rayons UV-C.
« Le rayonnement UV-C a un impact négatif massif sur la durée de vie ou la durabilité des matériaux de certains matériaux. »
Il détruit les macromolécules des plastiques et donc éventuellement aussi les matériaux de gaine extérieure et l’isolation des câbles ou les plastiques utilisés dans les presse-étoupes et les connecteurs.
À long terme, cela peut entraîner des dommages matériels aux produits ou composants installés et, en fin de compte, des défaillances des machines et des systèmes concernés.
En outre, il existe des produits mobiles ou des appareils portables dont les boîtiers et les commandes souffrent massivement de l’influence du rayonnement UV-C.
Si l’on pense, par exemple, à la décontamination d’un bureau, les plastiques de boîtier des moniteurs, projecteurs, téléviseurs et autres produits et leurs lignes d’alimentation sont exposés au processus de vieillissement accéléré causé par le rayonnement UV-C. Cela conduit à une fragilisation prématurée des plastiques et à des défaillances prématurées dues à des fissures ou des fractures dans le matériau.
Il est clair que, surtout pendant une pandémie, des solutions rapides sont nécessaires. Cependant, en tant qu’opérateur ou fabricant des produits individuels, vous devez également vous protéger contre les installations, les bâtiments ou les équipements de laboratoire endommagés par l’irradiation UV-C riche en énergie.
Si des composants sont également utilisés de manière mobile, par les lignes dans la chaîne porte-câbles ou dans les appareils mobiles, le temps jusqu’à la défaillance totale est à nouveau considérablement réduit.
Comment LAPP peut-il vous aider avec cela ?
Nous avons encore une fois une longueur d’avance aujourd’hui, comme nous l’étions dans les années 1990 avec l’introduction de nos produits ÖLFLEX® NATUR et ÖLFLEX® ROBUST d’aujourd’hui. À cette époque, l’objectif était d’éviter les défaillances prématurées des câbles, des presse-étoupes et des connecteurs en raison de l’action des huiles de biolubrification, de refroidissement et de coupe nouvellement introduites à base d’huile de colza.
En tant que fournisseur innovant de solutions intégrées et de produits de marque dans le domaine de la technologie des câbles et des connexions, nos experts LAPP ont reconnu la situation très tôt et ont agi en conséquence.
Il n’existe pas encore d’études officielles sur l’effet du rayonnement UV-C sur les différents matériaux, de tests standardisés ou même de normes d’essai internationales.
LAPP a donc lancé sa propre procédure de test pour les câbles, avec laquelle la résistance aux UV-C peut être testée.
Les critères suivants ont été examinés pour les lignes : | Les modifications suivantes apportées aux échantillons d’essai ont été détectées : |
---|---|
• Force mécanique | • Fragilisation et perte d’élasticité |
• Changement visuel | • Changement de surface important |
• Emissions de matériaux | • Fuite d'additifs |
• Changement de couleur | • Décoloration ou assombrissement significatifs des couleurs |
• Odeur différente | • Dégagement d’odeurs partiellement fortes |
Notre procédure de test a donné les résultats suivants :
Plastiques non résistants aux UV-C ou seulement dans une mesure limitée
- Polychlorure de vinyle
- Polyuréthane
- Certains élastomères thermoplastiques
- Certains plastiques réticulés par faisceau d'électrons
- Matériaux spéciaux sans halogène
D’autre part, tous nos produits avec le matériau de gaine ROBUST ont obtenu des résultats particulièrement bons pour une utilisation sous l’influence du rayonnement UV-C. Nous pouvons vous les recommander sans hésitation.
PLASTIQUES RESISTANTS AUX UV-C
• ROBUSTE
Grâce à l’action précoce de nos experts LAPP, vous bénéficiez en tant que client de produits testés UVC dans les domaines suivants :
• Câbles de connexion et de commande
• Câbles de transmission de données
Nom de l'article | Application | |
---|---|---|
Câbles de raccordement et de commande | ÖLFLEX® ROBUST FD | Pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles |
Câbles de raccordement et de commande | ÖLFLEX® ROBUST FD C | Pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles |
Câbles de raccordement et de commande | ÖLFLEX® ROBUST 200 | Pour une utilisation flexible |
Câbles de raccordement et de commande | ÖLFLEX® ROBUST 210 | Pour une utilisation flexible |
Câbles de raccordement et de commande | ÖLFLEX® ROBUST 215 C | Pour une utilisation flexible |
Câbles de données basse fréquence | UNITRONIC® ROBUST | Pour une utilisation flexible dans la gamme des basses fréquences |
Câbles de données basse fréquence | UNITRONIC® ROBUST C | Pour une utilisation flexible dans la gamme des basses fréquences |
Câbles de données basse fréquence | UNITRONIC® ROBUST C (TP) | Pour une utilisation flexible dans la gamme des basses fréquences |
Câbles bus de terrain | UNITRONIC® BUS PB ROBUST | Pour une utilisation flexible dans le réseau PROFIBUS DP |
Câbles bus de terrain | UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Pour le câblage du capteur/actionneur |
Câbles de données Ethernet | ETHERLINE® ROBUST | Pour une utilisation flexible dans les réseaux Ethernet et en particulier PROFINET |
Câbles de données Ethernet | ETHERLINE® ROBUST FR | Pour une utilisation flexible dans les réseaux PROFINET et particulièrement ignifuge |
Pourquoi devrais-je choisir les produits LAPP résistants aux UV-C ?
- Vous êtes prêt pour le fonctionnement à long terme de vos produits, en particulier dans les applications UV-C.
- La probabilité plus faible de défaillance des composants LAPP réduit les temps d’arrêt de votre machine.
- Vous économisez du temps et de l’argent grâce à des intervalles de maintenance prolongés.
- Vous pouvez mieux planifier grâce à la longue durée de vie du produit.
- Avec ROBUST, ils répondent automatiquement aux exigences d’hygiène les plus élevées et, si nécessaire, peuvent également utiliser des jets de vapeur et des nettoyants chimiques.
Mais ce n’est pas tout. Ici aussi, chez LAPP, nous vous prouvons une fois de plus notre force d’innovation et nous tenons un rôle de pionnier. Cela signifie que nous avons déjà réfléchi à l’avantage que nous pouvons vous donner et que nous avons donc commencé à développer de nouveaux produits spécifiquement destinés aux applications de stérilisation UV-C.