Combler les fossés avec des normes ouvertes

Aujourd'hui, c'est assez difficile à imaginer : vivre dans une forteresse entourée d'un profond fossé et avoir besoin d'abaisser un pont-levis pour tout contact avec le monde extérieur. Dans une société aussi isolée, les possibilités de mise en réseau sont assez limitées, car l'échange n'est possible qu'au sein de son propre système. Bienvenue dans le monde des réseaux propriétaires.

Les données peuvent être échangées de deux manières : avec des systèmes propriétaires ou des normes ouvertes. Dans un système propriétaire, les administrateurs et les utilisateurs locaux ne comprennent pas le code source qu'ils utilisent. Le logiciel est essentiellement une boîte noire. Quel que soit le niveau d'expertise de l'utilisateur, il ne peut apporter aucune modification aux systèmes propriétaires, combler les lacunes de sécurité ou développer davantage la solution utilisée. Quel que soit le donneur de licence, les utilisateurs ne connaissent pas la langue de leur logiciel. 

Contrairement aux logiciels propriétaires, une solution open source permet d'adapter l'informatique à vos besoins indépendamment du fabricant. Votre informatique n'est que cela, elle est à vous. Les systèmes ouverts présentent un autre avantage distinct : ils permettent de partager librement toutes sortes de données avec d'autres sans aucune modification, ce qui est fondamentalement l'idée centrale de l'industrie 4.0. "Je suis convaincu que l'abandon des normes propriétaires donnera une impulsion supplémentaire au thème de la mise en réseau dans l'industrie", déclare Ralf Moebus, responsable de la gestion des produits de la communication des données industrielles chez LAPP.

 

L'échange de données indépendant des fabricants - la communication Industry 4.0 - n'est pas un concept futur abstrait. En fait, il est déjà là avec la norme d'interface ouverte "Open Platform Communications Unified Architecture" OPC UA. OPC UA peut être utilisé pour décrire à la fois le transport de données de machine à machine et les interfaces et la sémantique des données. L'architecture globale est orientée vers les services et permet aux composants, aux machines et aux systèmes de fonctionner de manière plus souple. Ils ne sont pas seulement configurés et programmés pour une tâche de production spécifique, mais offrent leurs capacités de base en tant que services - élargissant ainsi considérablement les possibilités de leur "orchestration". Qui plus est : OPC UA normalise la connectivité industrielle et assure l'interopérabilité entre les produits de différents fabricants. Une norme uniforme signifie que les utilisateurs n'ont plus à traiter avec un grand nombre de protocoles différents, ce qui réduit l'effort nécessaire à la formation et à la maintenance des technologies. Lors de la planification et de la mise en œuvre de réseaux industriels, il n'est pas nécessaire de traduire les différents protocoles.

Le succès de l'Industry 4.0 dépendra de la qualité de notre réseau. Cela ne peut pas se faire dans des forteresses, mais seulement dans des normes ouvertes. La fondation OPC, une organisation mondiale à but non lucratif qui coordonne et développe la plate-forme, a abaissé le pont-levis pour franchir le fossé profond entre les réseaux propriétaires, en travaillant en étroite collaboration avec les utilisateurs, les fabricants et les instituts de recherche.